This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:芯片能否将电流限制在7mA 以下

Guru**** 2756535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944012/lmp8645-can-the-chip-limit-the-current-below-7ma

器件型号:LMP8645
主题中讨论的其他器件: INA190

负载由 DCDC 供电、 负载的最大电流限制为7mA、那么 LMP8645是否可以将电流限制在7mA 以下? 精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suyi

    您能在此处向我们的工程师澄清一下您的问题吗? 您希望如何限制此处的电流? 您是否希望线路中的电流保持在小于7mA 的水平、或者您是否希望器件将电流标记在大于7mA 的水平并将此情况通知系统? 在这里再作一些解释将会大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到该设计适用于4-20mA 回路,我更喜欢限制直流/直流输出的峰值电流。

    具体来说、负载由5V 直流电源供电、并使用直流/直流转换为12V。但是、负载的峰值电流应限制在7mA 以下。

    1.我怀疑如何使用 TI 芯片进行设计。

    2.can LMP8645将峰值电流限制在7mA 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suyi、  

    我们器件的测量下限通常由输入偏置电流和输入失调电压规格决定。  对于 LMP8645、最大输入偏置电流额定值约为20uA、并随共模电压而变化。  如果仅输入偏置电流的测量误差小于1%、则最小电流测量值应至少为2mA。  虽然输入偏移可能与输入偏置电流相关、但它也可能提供额外的误差。  对于输入失调电压误差小于1%的情况、我们建议您的最小关注电流生成比输入失调电压高100倍的感应电压。  较大的分流电阻器可以保证以较多的功率耗散为代价。  由于输入失调电压可能高达1mV、因此您需要100mV 的最小感应电压来获得1%或更佳的失调电压误差、或者您需要执行校准。  如果不进行校准、如果您开始关注2mA 时的电流、则需要 Vsense = 100mV/2mA= 50Ω Ω 的分流值。  我认为这可能对您来说有点高端。   

    或者、您也可以考虑使用 INA190等器件、该器件具有3nA 输入偏置电流和15uV 输入失调电压规格。  但是、我不确定其带宽是否足以满足您的需求。  当您说峰值电流正在为直流/直流转换器实施一种形式的峰值模式控制时?  如果是、您的开关频率是多少?