This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV376:参考设计:200V/V 和400V/V 增益

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902736/tlv376-reference-design-200-v-v-and-400-v-v-gain

器件型号:TLV376

大家好、

  

   1.请 ?我仔细检查我的设计,该设计可以通过 TLV376 k Ω 切换200V/V 和400V/V 的增益

   2.您能否提供一个可通过 TLV376?切换200V/V 和400V/V 增益的开关参考设计  

 

 

此致

黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    您的信号频率范围是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    您的电路的带宽分别在增益=400至200之间约为16kHz 至33kHz。 请参阅随附的仿真。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV376-05062020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还需要将开关电容插入此仿真、对于单电源、Vin =0V 将超出低侧的范围(检查输出摆幅)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复、  

    1.您能为  我的设计推荐一个开关电容吗?  

    2.您能否分享有关如何在此 类设计中选择开关电容的文档?

    此致

    黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复、  

    1.您能为  我的设计推荐一个开关电容吗?  

    2.您能否分享有关如何在此 类设计中选择开关电容的文档?

    此致

    黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    您会这么善良并回答我的问题吗? :-)

    "您的信号频率范围是多少?"

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉,我没有收到你的答复。

    它低于10kHz。

    此致

    黄志红