This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:关于 Δ-Σ 时钟频率

Guru**** 2531800 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944745/amc1300-about-clock-frequency-for-delta-sigma

器件型号:AMC1300

您好、E2E、

内部 Δ-Σ 的时钟频率是多少?

ACM1301数据表提供了使用电流感应放大器进行电压感应的示例(图51)。
该 R3和 R3'电路是否可以应用于 AMC1300?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    遗憾的是、我无法在公共论坛上共享内部参数、因此无法指定内部时钟频率。  

    是的、可以。 添加 R3'将大大减少器件输入上由输入偏置电流产生的偏移、从而实现额外的动态范围。 此电压精度计算器有助于: