This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941179/ina199-ina199

器件型号:INA199

您好、先生、

我们在下面测量了客户电路板的 Get INA199波形、这是否合理? 看起来没有完美的正弦波。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    这里缺少大量信息、无法回答该问题。

    我发现最有可能导致问题的问题是电容器 C16。 客户在输出和电容器之间没有进行隔离、INA199只能驱动最大1nF 的负载:

    所示的电容器是允许的最大值的100倍、肯定会导致节点上的稳定性问题。  

    如果这不能缓解问题、我们需要确保误差来自 INA199、而不是进一步上升信号链。 我能否获得相应的输入图来查看该输出对应的内容? 此外、输入是否由正弦波驱动? 预期输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    一段时间后、我没有听说过这个问题、因此我将假定这个问题已经解决。 如果您需要重新打开问题、请回复此消息或启动新主题。