This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:适用于 OPA991S 的 Tina-TI 模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944362/opa991-tina-ti-model-for-opa991s

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件:TINA-TITHS4551

各位专家、您好!

我的客户希望通过 TINA-TI 确认 OPA991S 的关断行为。 您有仿真模型吗? 我知道它具有 TINA-TI 模型、但它没有关断端子。 这就是我要问的原因。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午  

    实际上、我甚至在产品文件夹中找不到 TINA 模型。  

    很可能不支持关断建模。 我注意到有一个改变、即由于很难捕捉所有关断影响-我注意到 ADI 型号不会尝试支持这一点、并且 TI 的型号更新(THS4551)似乎放弃了这一功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasushi-San:

    通常、我们有一个模型来展示关断器件的性能。 但是、我们尚未为此器件开发模型。 我目前没有关于我们何时期望关闭模型在线的时间表。

    谢谢、

    Tim Claycomb