This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:EOS 保护问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903617/xtr116-eos-protection-issue

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR115

大家好、

一些故障会导致器件无法在不同输入下生成正确电流、并且回路电流保持最大值的现象。  FA 报告显示故障是由 EOS 引起的。 您能否为 XTR116硬件保护设计提供一些建议以帮助防止 EOS?  提前感谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    您可以指定 EOS 吗? 它从哪里开始使电路内存在?

    您是否见过数据表的图4以及其中讨论的保护措施?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    除了 KAI 的注释、XTR116/XTR115是2线4-20mA 电流环路发送器。 IO 上的引脚4必须能够悬空、请参阅数据表 P1上的原理图。 引脚3或 IRET 必须以 引脚4为基准。 您能否通过 E2E 发布原理图? 如果无法发送、请通过我的内部电子邮件发送。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    谢谢、我已向您发送了一封电子邮件、以了解详情。

    此致、

    苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我将关闭此查询。 请通过我的内部电子邮件联系我。  

    最棒的

    Raymond