This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:INA293在小电流条件下的性能

Guru**** 2970740 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA193, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943730/ina293-the-performance-of-ina293-under-small-current-condition

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件: INA193、 INA240

在测试非常小的电流时、INA293的精度如何?

我知道、当 Vsense < 20mV 时、INA193的精度会非常差。

当负载非常轻时、我需要对降压转换器进行良好的控制。

满载:40A,

轻负载:1A、

Rsense:2m Ω、

Vsense:80mV~2mV、

峰值电流控制

因此、当 Vsense 非常小时、我想知道 INA293的性能。

或者还有一些比 INA293更好的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    INA293将起作用。  INA293的优势在于具有低失调电压、高共模电压范围和带宽。  需要考虑的是中所述的低 Vsense 下的带宽。  轻 Ω 时、1A * 0.002 μ s = 2mV。  根据您的电源、您可以使用不同的增益选项。  对于5V 电源、我建议使用50增益选项。   如果您使用20V 电源、则可以选择100或200增益。  这还取决于您希望最大输出为多少。

    如果您的 VCM (共模电压)上有大尖峰、则它们可能无法正常工作、但 INA240是另一个涵盖该使用的选项。