This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:应使用哪种隔离电阻器值

Guru**** 2405820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944416/tlv521-what-value-of-isolation-resistor-should-be-used

器件型号:TLV521

客户计划在其设计中使用 TLV521运算放大器作为电压基准的缓冲器。 因此、他们计划将其用作具有10μF μ F 滤波电容器的单位增益跟随器。 他们的问题是:为了使运算放大器保持稳定、我应该为此配置使用哪种隔离电阻器值?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、  

    客户尝试驱动的电容器值非常大。 因此、我认为必须显著"减慢"电路才能驱动它、尤其是在单位增益配置中。 此论坛帖子更详细地介绍了以下内容:    

    对于 Riso 的计算、客户可以遵循此 ppt (也在上面的文章中链接)中概述的指导: https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/01-864-00-00-00-66-32-73/Solving_5F00_Op_2D00_Amp_5F00_Stability_5F00_Wells_5F00_6_2D00_5_2D00_12-_2800_2_2900_.pdf

    具体而言、幻灯片34至59提供了两种计算 Riso 的方法。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我同意 Caro 所说的内容、但只想补充一点、隔离电阻器通常约为10至100欧姆。  如果您设置了稳定性仿真、只需使用这些类型的值修改隔离电阻器、直到找到可接受的稳定性裕度。

    这只是一个快捷方式和经验法则、适用于您何时需要执行此操作。  无论您如何选择该值、最好在投入生产之前验证稳定性裕度。

    此致、
    Daniel