This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:LM 331数据表帮助-可能的错误

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331, OPA197, LF411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944145/lm331-lm-331-datasheet-help---possible-error

器件型号:LM331
主题中讨论的其他器件: OPA197、LF411

你好

我一直在想了解 LM 331的数据表、特别是压频转换器。 我遇到了几个问题以及困惑。

1)在第12页、图14 (图14。 具有±0.03%典型线性度(f = 10Hz 至11kHz)的简单独立 V 至 F 转换 器似乎与9.2.1.1节-设计要求中给出的范围相冲突。 该图显示 Vin 为10V 满量程、Fout 为10kHz。 但是、在设计要求中、"对于该示例、 在10Hz 至4kHz 的输出频率范围 内、系统要求为0.05%的线性度、输入电压范围为25mV 至12.5V。"这似乎相互冲突。

2) 2)当我使用公式  ƒOUT =(VIN / 2.09V)×(RS / RL)×(1/RtCt)时。 通过代入图中的值、我得到的 Fout 值为10554,46102Hz、Vin 为12.5V。这不是所需的4kHz 值。

3) 3)电源电压对电路是否有任何影响? 那么 、4V 至40V 范围内的任何 Vs 电压都应产生几乎相同的频率?

4) 4) Rs 值应始终至少 为12k 至16k 、以确保从内部电路汲取的电流不会过大。 因此、要修改您的频率输出、只需操作 Rt 和 RL、并且应该是相同的?

5) 5) Rs 的5K 调整是为了满足组件不耐受性?

6) 6)引脚3的电流输出相对较小(通常为 mA)、因此、如果需要更大的电流、应将其与晶体管或缓冲放大器配合使用?

7) 7)什么是22K 偏移调整? 它是22K 电位器吗? 这很重要吗?

8) 8)我的目标是将1-5伏信号转换成比例频率。 然后通过光电隔离器传递它。 然后、使用另一端的频率电压转换器将其转换回电压 使用 Lm 331进行 V-F 和 F-V 转换实际上是可行的吗? 它是否相对准确?

9)是 LF411CP 运算放大  器、是9.2.2节"精密 V-F 转换器"中 LF411A 运算放大器的理想替代产品。 数据表的第14页图16?

 

我提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我不知道 LM331数据表的历史记录、但在过去的几年和修订版本中、错误肯定会进入该数据表。 我同意您的看法、即在某些情况下、事情并不一致。 我将尽力回答您的问题、但有关该器件的可用信息仅限于在线或 TI.com 中的信息。 关于您的问题:

    1)在第12页、图14 (图14。 具有±0.03%典型线性度(f = 10Hz 至11kHz)的简单独立 V 至 F 转换 器似乎与9.2.1.1节-设计要求中给出的范围相冲突。 该图显示 Vin 为10V 满量程、Fout 为10kHz。 但是、在设计要求中、"对于该示例、 在10Hz 至4kHz 的输出频率范围 内、系统要求为0.05%的线性度、输入电压范围为25mV 至12.5V。"这似乎相互冲突。

    该关于 f = 10Hz 至11kHz 典型线性的陈述与7.5电气特性表中列出的陈述相同。 我不知道用图14示例对它进行了什么重述、但可能只是提醒一下 在该频率范围内可以实现什么线性性能。

    F 至 V 方程正确。 我找到了2013年修订的 LM331应用手册、 并进行了备份。

    www.ti.com/.../snoa735b.pdf

    2) 2)当我使用公式  ƒOUT =(VIN / 2.09V)×(RS / RL)×(1/RtCt)时。 通过代入图中的值、我得到的 Fout 值为10554,46102Hz、Vin 为12.5V。这不是所需的4kHz 值。

    如果我将这些数字正确插入计算器、则在25mV 输入下、我获得约4.3Hz 的输出、在12.5V 输入下、我获得约2.16kHz 的输出。 这与10Hz 至4kHz 不一致。 I used Rs = 14k、RL = 100k、Rt = 6.8k、CT = 10nF。

    3) 3)电源电压对电路是否有任何影响? 那么 、4V 至40V 范围内的任何 Vs 电压都应产生几乎相同的频率?

    电气特性表指出:除非另有说明、否则所有规格均适用于图16的电路、其中4.0V≤VS≤40V、TA = 25°C。 当然、频率会随电源电压的变化而略有变化。

    4) 4) Rs 值应始终至少 为12k 至16k 、以确保从内部电路汲取的电流不会过大。 因此、要修改您的频率输出、只需操作 Rt 和 RL、并且应该是相同的?

    Rs 的最佳值为14K。操作 Rt 和 RL 以满足频率输出要求。

    5) 5) Rs 的5K 调整是为了满足组件不耐受性?

    它当然允许进行线性频率调整、并会因组件容差而偏移误差。

    6) 6)引脚3的电流输出相对较小(通常为 mA)、因此、如果需要更大的电流、应将其与晶体管或缓冲放大器配合使用?

    引脚3是集电极开路输出、需要上拉至正电源。 电气特性表中列出了:VSAT I = 3.2mA (2个 TTL 负载)、0.1至0.4V。这是一个相当大的电流。 如果需要更多驱动器、您可以使用数字栅极对其进行缓冲。

    7) 7)什么是22K 偏移调整? 它是22K 电位器吗? 这很重要吗?

    所有模拟电路都有一定程度的电压偏移。 如果您 的应用中需要将失调电压调零、请添加失调电位计、但请注意、失调电压会 随温度变化而变化。

    8) 8)我的目标是将1-5伏信号转换成比例频率。 然后通过光电隔离器传递它。 然后、使用另一端的频率电压转换器将其转换回电压 使用 Lm 331进行 V-F 和 F-V 转换实际上是可行的吗? 它是否相对准确?

    如数据表所示、LM331可用于 V 至 F 和 F 至 V 的转换。 在每种情况下、其精度与数据表中的状态相同。

    9)是 LF411CP 运算放大  器、是9.2.2节"精密 V-F 转换器"中 LF411A 运算放大器的理想替代产品。 数据表的第14页图16?

    LF411是一款过时的运算放大器。 我建议使用更新的、性能更高的运算放大器、例如 OPA197:

    www.ti.com/.../opa197.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程