This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:原理图审阅请求

Guru**** 2929490 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952748/ina250-schematic-review-request

器件型号:INA250

大家好、

我有一位客户计划在4个不同的开关之间使用 INA250进行电流感应。

在所有情况下、原理图都是等效的、但所选的 INA250系列是不同的。

您能否帮助查看原理图并告诉我您的反馈?

开关1:  

VIN = 12V、Vout = 4.7V、Iout = 0.88A

选择 INA250A4。  

开关2:

VIN = 12V、Vout = 20.7V、Iout = 2A

选择 INA250A3。

开关3:

VIN = 12V、Vout = 5.5V、Iout = 1.23A

选择 INA250A4。

开关4:

VIN = 12V、Vout = 3.8V、Iout = 3.8A 至4A。

选择 INA250A2。  

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您深入了解该论坛。  因此、如果我正确地解释了您的情况、INA250监控开关1的输出电压应为1.76V /输出电流、INA250监控开关2的输出电压应为1.6V /输出电流、INA250监控开关3的输出电压应为2.46V /输出电流、INA250监控开关4的输出电压应为2V /输出电流。  这些值都完全处于器件的摆幅范围内(50mV 至3.1V)。  如果 Vout 对应于 INA250s 所见的共模、那么它们也在 INA250建议的范围内。  因此、我不会看到您提供的原理图有问题。