This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:需要0.5至4.5伏输入以及4至20 mA 输出验证和确认

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903521/xtr111-2evm-0-5-to-4-5-volt-input-and-4-to-20-ma-output-verification-and-confirmation-needed

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:XTR111

主席先生,  

非常感谢 XTR111 方案的仿真,  

请告诉我如何使用 TINA 工具进行仿真

以便我可以获得正确的值  

此致

K、Ganapathy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ganapathy、

    请观看以下 TI 学习视频:

    Kai