This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904P 产品氧化

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949987/lm2904-lm2904p-product-oxidation

器件型号:LM2904

你(们)好

我们进行了焊接测试、发现产品的 PIN 没有粘锡、因此焊接无法成功。

帮助确认材料是否已氧化? 谢谢你

最好

xiaoqinge2e.ti.com/.../TI-LM2904P-Solderability-Test-Report-20201019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaqing、

    您能否提供具有所有符号的正面图片清楚可读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Ronald Michallick

    请参阅附件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小清

    该封装具有与 NiPdAu | SN 引线镀层一样粗糙的引线框。 这种表面光亮程度较低、但可焊性更好。 LM2904P 也是具有大引线的大型封装。 实验的时间窗口为2到3秒。 这是一个大窗口。 缺少的焊料靠近顶部、在该位置、温度可能不够高、无法抽取焊料。

    如果需要不粗糙的引线表面、请试用具有 NiPdAu 引线表面的 LM2904PE4。

    有关更多信息、请参阅此帖子。  e2e.ti.com/.../718449

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Ronald Michallick

    实验的时间窗口是 我们测试中的2到3秒宽,加电焊盘上电并预热30分钟、直到温度稳定在245°C。我们的测试是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小清

    我将咨询其他具有更多封装和焊接经验的团队成员、以获得更多建议。 我将在3天内回复更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小清

    我还没有听到任何消息。 我将对请求执行 Ping 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小清

    JEDEC 在 J-STD-002D 下具有测试程序。 它包括针对不同类型封装的 SnPb 和无铅测试。 测试时间有点短。 在焊料浸出之前、封装还需要经过通量槽。 浸入率也会影响测试结果。

    通量时间应为5至10秒、焊料时间应介于4.5至5.5秒之间