This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:LM393B WSON 选项的完整 P/N 问题

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903095/lm393b-question-of-complete-p-n-of-the-wson-option-of-lm393b

器件型号:LM393B

您好、Sirs、

您是否建议使用 LM393B 器件 WSON 封装的完整 P/N?
介绍了 LM393B 数据表、而 WSON 的完整 P/N 选项不可用。





谢谢、此致、

陈耀恩
2020年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否有最新的数据表?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢您的关注。 是的,我们可以在数据表上看到 WSON 图,但是,我们无法在数据表()和网站的 pp24-28上找到订购信息。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我误解了你:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    感谢您的联系。  采用 DSG 封装的器件正在采样、但尚未发布。  我将离线向您发送一封电子邮件、以帮助处理样片申请。

    客户必须联系其销售代表以获得初步支持。

    很抱歉、混淆了、

    卡盘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Chuck 和 Kai、Wayne Chen