This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 OPAMP 的正弦/锯齿波发生器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051, TL082, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943029/sine-sawtooth-wave-generator-with-opamp

主题中讨论的其他器件:TLV9051TL082TLV9152

尊敬的 TI

我设计模拟电路,下一个条件

1.正弦波发生器60Hz (硬件控制50~60Hz),单电源5V 运算放大器

2.锯齿波发生器100kHz (硬件可控30k~120kHz),单电源5V 运算放大器

我想推荐 TI 运算放大器产品中值得参考的运算放大器。

此致、

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试了解应用、您基本上只是在60Hz 正弦波和100k 锯齿之间创建一个比较器、对吧? 如果是、我建议使用比较器。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry

    谢谢您的回复。

    然后、我需要具有单功率运算放大器电路的纯正弦/锯齿波发生器。

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在寻找一个运算放大器来生成正弦波和锯齿波、还是在寻找一个运算放大器来放置、如电路中所示(用红色圆圈标出) 最佳、
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我验证"锯齿波发生器运算放大器电路仿真"。

    我使用"双极电源运算放大器电路仿真"、然后需要"单极电源运算放大器电路示例或实际运算放大器部件"。

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为我理解。 您正在寻找可支持单端5V 电源的器件来替代 TL082。 TLV9051是一款合适的替代器件、可保持相同的 GBW 和压摆率、并且可在最小5V 电源下使用。 这使您的价格范围与 TL082相同、而不会影响规格。

    这是您要找的吗?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我将验证 TL082器件。  

    如果可能,提供正弦波和三角波生成电路示例的器件,但是否有其他产品值得推荐?

    我想使用具有单电源(5~12V)的运算放大器。

    最棒的

    Choi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到 TL082的原因是、这就是您发布的图片中的内容。

    我建议使用 TLV9152或浏览搜索工具、以查找符合您所需规格的运算放大器。 为了方便起见、我在下面添加了一个链接。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products。

    最棒的
    Jerry