This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2379:关于负载(输出)电流与电源电流间的关系图

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951376/opa2379-about-load-output-current-vs-supply-current-graph

器件型号:OPA2379

大家好、

 

如果您有任何信息,请告诉我们“负载(输出)电流与电源电流间的关系图”。

 

我们知道、在 VS = 5.5V、IO = 0时、每个放大器的静态电流(IQ)为10uA (最大值)。

但是、我们想知道 IO =某些情况下的电源电流。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    如果输出电流为正(流出输出引脚)、则该电流会以相同的量增加 V+电流。 V-电流不变。

    如果输出电流为负(流入输出引脚)、则该电流会以相同的量增加 V-电流。 V+电流不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、隐藏、  

    您是否有您要查看的图形示例?

    我认为、使用下面的电源电流等式应该可以解决特定系统的问题。  

    Isupply = IQUIESCENT + ILOAD

    Iq 随温度或电源电压变化(图12和图5显示了这些趋势)。   

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San、Carolina - San、

     

    感谢您的快速回复。

     

    卡罗来纳-圣

     

    我们的条件如下。

     

    [条件]

    VS 为3.3V (V+为3.3V、V-为 GND)

    输入信号(+IN)为3.3V 方波

    -IOUT 为0mA 至10mA

    -电压跟随器电路

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    用作"高侧开关"的 PMOS 晶体管(如果可以接受基极电流损耗、则为 PNP)可以更好地完成此工作。  

    OPA2379无法可靠地提供10mA 电流。 请参阅数据表第6页的图6。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

     

    感谢您的支持。

    10mA 为计划电平。

    如果您有任何信息,请告知我们的条件下的最大负载电流值和“负载(输出)电流与电源电流间的关系图”。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    这是330欧姆负载线(10mA @ 3.3V)的图表

    因此、通常输出电流取决于每个交叉点的温度。

    您能更详细地描述负载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    非常感谢你的帮助。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏