主题中讨论的其他器件:、 DRV103、 INA230
您好!
我使用 INA220-Q1来测量多种类型的负载。 一些是100%占空比的电阻式、另一些是高占空比~75%的电阻式、而另一些是低占空比~30%的电感式。
我的 INA220-Q1设置在测量未以100%占空比驱动的负载时遇到问题。 我将对 ADC 使用32样本平均模式。 高占空比负载的测量值相当准确、尽管它们确实倾向于大约跳过100mA (在~1A 负载上)、这可能是由于5kHz PWM 信号的输入滤波有限。 我的最大问题实际上在于低占空比电感负载。 尽管我有钳制电感效应的钳位二极管、但 INA 始终为此负载返回较大的负电流值。
我使用数据表中给出的参考设计、在分流测量线路上连接10Ω Ω 串联电阻器、在这两条线路之间连接1µF Ω 电容器。 这会设置一种低通滤波器。 尽管我想只提高电阻器值以降低滤波器的截止频率、但数据表规定 INA220的 IN+和 IN-偏置电流为20µA μ A、这严重限制了这些电阻器的高电平。 作为测试、我尝试将 PWM 频率提高到100kHz、我希望在 IN+/IN-上施加大约~6-10mV 的正电压、但它仍然测量-1到-1.3A、而不是大约0.4A。 作为测试、我还尝试在该电路中放置一个电阻负载而不是电感负载、它返回较小但仍然为负数(-500mA 左右、当我预计接近+300mA 时)。
INA220-Q1如何测量 PWM 电流是否存在基本限制? 我将继续测试并尝试新的更改、例如增大滤波器中的电容器值、但此时我希望获得反馈、了解我是否会使用此芯片走无用或有价值的道路。
谢谢