This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:关于过冲问题

Guru**** 2677765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952600/ina111-about-overshoot-issue

器件型号:INA111

您好!

在验证 INA111电路时、在脉冲输入时观察到输出过冲。
请告诉我可能发生过冲的条件、以及相对于脉冲输入而言过冲难以收敛的条件。

・输入信号:6kHz (脉宽:26.6μs μ s)

请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    过冲很可能会在极低的增益下发生。 以下是 INA111数据表中的一个片段:

    过冲的另一个原因是电容输出负载。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    感谢 Kai 的答复。  

    如 Kai 所示、下限可能会导致过冲。 放大器增益。

    如果您能够附上原理图、我们将回答您的具体问题。 我已回答您的另一个问题、过冲可能是 INA111中的 Q 以较低的增益导致的。  由于我不知道 INA111的输出负载、因此我无法对此进行评论。   

    最棒的

    Raymond