This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:关于增益与频率间的关系

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: INA111, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952596/ina111-about-gain-vs-frequency

器件型号:INA111
主题中讨论的其他器件: OPA192

您好!

我们正在考虑使用该器件。
在检查图形信息时、我发现了一个特殊的特征。
您能告诉我增益与频率间的关系图吗?

1。
在"增益= 1"的条件下、放大系数在1MHz 至2MHz 范围内增大。
INA111是否特有这种现象?
您能否告诉我放大因子在"⓵"点增加的原因?
 这种增加现象是否取决于各个差异和温度?

2.
在"增益≥10"的条件下、不会出现放大因子增加现象。
为什么上升现象不在"②"点出现?
温度或个别差异是否可能导致这种情况?



此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    问:  INA111是否特有这种现象

    您能否告诉我放大因子在"⓵"点增加的原因?
     这种增加现象是否取决于各个差异和温度?

    所有仪表 放大器 在增益较低(增益= 1)时都存在这种现象。 Q 或增益峰值的相关点是反馈电阻器(25kOhm)与输入和输出电容相互作用(通常约为1-2pf)导致的、它在转角频率附近引入了第二个极点。 我没有数据来展示温度对 Q 的影响、但我们相信这种影响是最小的。 我没有 INA111器件中使用的运算放大器的信息。  

    我将使用已知的 OPA192运算放大器演示这种现象、您可以通过仿真看到效果。 此外、最后一级差分运算放大器的波特图是3级运算放大器 Instr 中模拟前端的乘积。 配置。 通常情况下、前端运算放大器使用高带宽类型、因为说明中存在高增益要求。 放大器。  

    Q: 在"增益≥10"的条件下、不会出现放大因子增加现象。
    为什么上升现象不在"②"点出现?
    温度或个别差异是否可能导致这种情况?

    当 Instr. 增益增加时、会发生两种情况。 由于 GBP、截止频率降低、并且由于较低的 Rg 值、两个极点开始分离。 因此、在更高的增益(Q<1)下、Q 效应开始最小化。

    我将 Tina 仿真括起来、如果您执行仿真、您可能能够更好地理解交互。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/use-OPA192-built-instr-amplifier-10312020.TSC  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond