This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:5V 电源和300Hz 输入的电阻器和电容器值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902992/lm331-resistor-and-capacitor-values-for-5v-supply-and-300-hz-input

器件型号:LM331

  

您好!

在上面的频率-电压转换器电路中、我的电源电压为5V、输入频率范围为0-300Hz。 上述电阻器和电容器值来自 LM331 IC 文档中概述的示例电路、F 至 V、该电路具有15V 电源。 5V 电源电压较低且输入频率范围为0至300Hz 时、理想的电阻器和电容器值是多少? 与响应时间相比、我更关心精度。 我还想知道、如果我使用 SMT 元件、建议为电路中的每个电容器使用哪种类型的电容器。 输出电压必须介于0和5V 之间。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    选择组件的公式如图18所示:

    Vout = f_in x 2.09V x (RL/RS) x (RtCt)  

    调整组件的值、以便当 f_in 为300Hz 时 、Vout 为5V (如果输出必须为5V、Vs 可能必须为8V)、请参阅捕获的图像。

    对于此电路、您需要注意的一些事项:

    rs: 使该值介于12k 到16k 之间。  使该电阻器过小可能会从内部电路获取过多电流。  从14K 开始可能是一个很好的值。

     CT 应为 NP0、特氟龙或聚苯乙烯。  

     CL (1uF)需要是聚脂薄膜(最佳)类型或陶瓷(OK)类型的电容器。  这不能是电解电容器。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 使用您提供的公式、我能够对这些值进行操作、以实现我喜欢的输出电压。 话虽如此、这些是我的新价值观、请参阅下文。 RL 和 CL 保持不变、但 RT 现在为10k、CT 为0.1uF。 这将在300Hz 时提供大约4.5V 的输出电压。 我是否可以自由地更改 RT 和 CT、或者我是否应该简单地更改 RL 以实现所需的 Vout? 如果我将 RL 更改为1M、我可以实现类似的 Vout 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    请改为更改 RT 和 CT。 请勿使用尺寸小于0805的微型电容器封装。 如果您可以使用1206封装尺寸、  

    最棒的

    Raymond