This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3016:VDD=+6V/-5V 运行

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952496/tl3016-vdd-6v--5v-operation

器件型号:TL3016

您好!

我的客户考虑将 LT1016替换为 TL3016。 在这个时序上、他希望将 Vdd 从+5V/-5V 更改为+6V/-5V。 但是、数据表在测试条件列中显示 Vdd<=5.4V、但数据表未描述两个器件上的+6V 工作电压。

我有请求。
TL3016能否在 Vdd 的+6V/-5V 下工作?
如果没有、您能否建议其他解决方案?

谢谢、此致、
M.Hattori。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只要电源电压范围低于绝对最大值表(+7V/-7V)中所示的14V、该部件就可以工作。 对于您的+6V/-5V 示例、总电源电压范围为11V、因此它将以这些电源电压值运行。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Joe