This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:SPICE 模型不工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952361/ina290-spice-model-not-working

器件型号:INA290

尊敬的 TI 员工:

(1)   我的 INA290 SPICE 模型有问题。 我将 INA290A1和 INA290A2加载到 LTSPICE 中并进行了一些仿真。 但是、无论我做什么、我的输出上只有几百微伏的电压。 A2部件也会出现同样的问题。 我觉得 LTspice 可能是个问题,所以我也在 TINA TI 尝试过它。。。 完全相同的问题。 有关电路、请参阅附件。 我不知道我是否有问题、但我怀疑该模型有问题、因为我以前使用过 SPICE 外部模型。 顺便说一下、我有 INA290 EVM 板、构建了完全相同的电路、IRL 的工作原理是这样的。 但我想事先做一些更复杂的仿真。

--------------

(2)   由于我在这里、我也可能会问。 我尝试将差分电压从5uV 放大到100mV。 只是尝试查看我是否可以放大该低压信号来驱动 ADC。 我知道 INA290的偏移为25uV、但我仍将为其提供一个 GO。 如果您对低噪声放大器有其他建议、放大微伏、请告诉我、我已经搜索了整个互联网、也许您可以帮我。 理想情况下、我还需要至少+30V 的共模电压范围。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    让我来看看这一点、明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我现在正在与我们的建模团队讨论这一点、但其中的要点是处于预览状态的当前器件在低端具有电源电压的共模限制:

    我正在与团队合作、将模型修改为"等于"条件、但目前、如果您将共模设置为某个标称值更高的值、例如9.1v、它应该可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 较高的共模电压有效。 我如何知道模型是否和/或何时调整?