Other Parts Discussed in Thread: INA290
尊敬的 TI 员工:
(1) 我的 INA290 SPICE 模型有问题。 我将 INA290A1和 INA290A2加载到 LTSPICE 中并进行了一些仿真。 但是、无论我做什么、我的输出上只有几百微伏的电压。 A2部件也会出现同样的问题。 我觉得 LTspice 可能是个问题,所以我也在 TINA TI 尝试过它。。。 完全相同的问题。 有关电路、请参阅附件。 我不知道我是否有问题、但我怀疑该模型有问题、因为我以前使用过 SPICE 外部模型。 顺便说一下、我有 INA290 EVM 板、构建了完全相同的电路、IRL 的工作原理是这样的。 但我想事先做一些更复杂的仿真。
--------------
(2) 由于我在这里、我也可能会问。 我尝试将差分电压从5uV 放大到100mV。 只是尝试查看我是否可以放大该低压信号来驱动 ADC。 我知道 INA290的偏移为25uV、但我仍将为其提供一个 GO。 如果您对低噪声放大器有其他建议、放大微伏、请告诉我、我已经搜索了整个互联网、也许您可以帮我。 理想情况下、我还需要至少+30V 的共模电压范围。
此致、
Kai