This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:谐波失真

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903222/ths3217-harmonic-distortions

器件型号:THS3217

你好!  

请告诉我、我有什么问题吗?

 在 ths3217 t 的数据表中有 HD2和 HD3的图形。很容易看出、如果信号在 ths3217的输出中具有大约2、5V 的振幅、则在100Ohm 负载下、60MHz 时将有大约-50dBc 的 HD3。 仿真结果更差:输出信号幅值为0dBV (1V 幅值)时仅约-42dBc。

 e2e.ti.com/.../8371.THS3217_5F00_HD.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孔安东  

    仿真模型不支持 HD 性能-它可能会导致仿真结果、但与器件性能无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    让电路稳定并选择合适的"采样开始时间":

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多仿真技巧可以"改进"您的结果-基本的仿真技巧是将瞬态作为一个余弦波启动以在时间零获得0 dV/dT -正弦波仿真有很多直接 dV/dT 因素、可以稳定至一个良好的仿真 这对于任何 IC 设计人员来说都是很基本的、在这些设计中、完整的晶体管模型通常会提供良好的 HD3结果、但通常不会提供 HD2、除非您可以随机选择内部不匹配。 这是您的激励现在的样子、  

    如果我更改源上的相位以作为余弦开始、我得到该输出时间波形、我需要将其从1V 开始、但显然初始值解决方案没有这样做、因此这还不是很正确、  

    无论如何、如果在200nsec 仿真上达到50MHz 并从100nsec 开始、则会得到另一个不同的结果-模型中没有一个-只是仿真器。  

    这里是建模模型上的模型标头-您将不会在此(或任何其他我怀疑的)放大器模型中看到谐波失真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai!

    感谢您回答我的问题。 我尝试使用您的建议、HD2和 HD 3比数据表的值好得多... 事实在哪里? 是什么?  

    祝你一切顺利、  

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael!

    感谢您的详细回答。 在本例中、我相信数据表的特性。

    祝你一切顺利、

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    Michael 是对的。 如果模型没有对谐波失真进行建模、那么运行"傅里叶分析"当然是毫无意义的。 很抱歉、我提供了错误的支持。

    然而、选择合适的"采样开始时间"的技巧仍然有效:

    www.youtube.com/watch

    谢谢你的课程,Michael :-)

    Kai