This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4501A:当输入不是 PD 时、输出偏置电压为2-3 mV

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944097/tlc4501a-2-3-mv-output-bias-voltage-when-input-is-no-pd

器件型号:TLC4501A

尊敬的同事:

我们的客户有一个奇怪的问题。

他们在第一批产品中制造了一些 PCB、没有这个问题。

目前、他们在第二批产品中制造了一些 PCB、发现 PD 未连接到输入端时。 输出中有一个直流2-3mV。

该偏置电压与反馈电阻成正比、与反馈电容器无关。

在测试中、K1始终处于打开状态。

我让客户执行 AB 变化测试。 结果是我们的芯片正常、问题 是 PCB。

因此、我想存在流向反馈电阻的泄漏电流。

您能给我们一些建议、以找到原因或 PCB 布局吗?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏移2mV 对应于1in−和1in +/GND 之间的200pA 电流。

    该泄漏可能是由助焊剂残留物(或其他污垢)引起的、可能是在诸如 J4的通孔组件上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢 Clements 的建议。  

    由于这是 TIA 配置、Vout = I_IN * RF = IN_IN * 10x10^6。 Clemen 非常好地指出、J4处或引脚2与引脚3/pin4之间可能存在电流泄漏路径。  

    您能否在超声波浴中清洗这些 PCB 15-20分钟左右? 如果问题仍然存在,请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond