This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:噪声、偏移、谐波

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952021/ths9000-noise-offset-harmonics

器件型号:THS9000

您好!  

您能帮助澄清 THS9000的以下内容吗?  

失调电压是多少?  

什么是输入参考噪声(nV/Hz)?  

什么是以 dBc 为单位的二次谐波和三次谐波?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些在生产时未进行规格说明:

    • 输入失调电压不相关、因为器件的使用频率介于50MHz 至750MHz 之间。
    • 使用射频器件时、噪声通常以噪声系数表示。
    • 未测量谐波。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hasan 的帮助。  

    是否有方法将噪声系数转换为近似的输入参考噪声 nV/Hz)?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50MHz 至750MHz 意味着交流耦合、因此直流失调电压无关紧要、  

    此类器件的典型失真规格是输出三阶截距、该器件上的 OIP3 = 36dB

    我认为该公式适用于这些有源输入匹配器件、如果您使用 Rs = 50ohm 和 Kt = 4e-21、并且规格为4.5dB NF、则这意味着等效的输入点噪声为0.6nV