This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA244:在3.3/5V CMOS 至+-15V 范围内搜索30V 以上的微功耗运算放大器或比较器作为电平转换器

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805, LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944067/opa244-searching-for-a-30-volt-micropower-opamp-or-comparator-as-level-shifter-from-3-3-5v-cmos-to--15v

器件型号:OPA244
主题中讨论的其他器件:TLV1805LM5112

您好!

我需要将几个 FET 驱动至大约+-15V (数字)、同时使用最小静态电流和焊盘空间(不过最好选择0.5mm 或更大间距)。

速度并不重要(应能够在50ms 内从轨到轨驱动200pF)、输入为3.3V 或5V CMOS。

目前我最好的候选器件是 OPAx244系列。 SOT-23-5、MSOP-8或 TSSOP14适用于1、2或4通道、每通道50µA μ A、以及+14.4V/-14.7V 预期输出电压、但可能有一个 IC 我已经忽略了。

改进之处是:

-单通道版本采用 SC-70封装而不是 SOT-23-5。

-直接逻辑输入电平(无需为第二个输入端子提供1.5V 或2.5V 基准)。

更低的静态电流。

-输出电压甚至更接近电源轨(负载只是 FET 的栅极、因此实际上没有直流负载电流)。

我要预先感谢大家提出的任何建议。

此致、

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1805可 µA 150 μ A。 OPAx251 使用 SOIC 封装。 LM5112等栅极驱动器在输出端不支持大于0V/14V 的电压。 您似乎已经找到了最佳选择。