This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于监控的低噪声运算放大器建议

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, OPA2991, TLV9154, OPA4991, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952417/low-noise-op-amp-suggestion-for-monitoring

主题中讨论的其他器件:OPA991、 OPA2991、 TLV9154、 OPA4991、 TLV9152

您好!

我想知道、您是否可以帮助我找到一个用于我正在使用的监控电路的运算放大器。  我需要监控多个电压、这些电压代表了我们系统中的各种遥测点。  我有一个+-12V 电源、但需要监控0-10V 范围内的电压。  您是否有符合我要求的低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器? 工业温度范围将是一个加分项!

谢谢、

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您正在寻找能够处理+-12V 电压且是 RRIO 的器件、我们的噪声最低的产品是 OPAX991。 1kHz 时的 VN 为10nV/rtHz、温度范围为-40至125。

    如果您只想使用单电源12V 和所需的 RRIO、OPAX991和 TLV9152仍是我们噪声最低的产品。 根据您需要的通道数、您可以分别将 OPA991、OPA2991、OPA4991用于1、2和4个通道。 (对于 tlv 系列、我们分别为双通道和四通道封装提供 TLV9152和 TLV9154)。

    以下是我的搜索链接、以防您想要调整参数: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#~p78=In;Out&p1261max=12;48&p1261min=0.9;12&sort=p7typ;asc 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您希望监控的确切电压是多少? 您为什么需要低噪声运算放大器来实现此目的?

    Kai