This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4342:超出电源轨的输入电压

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4342
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943798/opa4342-input-voltage-beyond-the-rails

器件型号:OPA4342

您好!

对于"超过电源轨的输入电压"、OPA4342数据表的第9页中提到了如下内容。
请告诉我 OPA4342 "锁定"时的详细行为吗?
此外、请告诉我、在使用外部噪声锁定后、恢复正常运行所需的时间。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、  

    我认为,该段所提到的是绝对的最高条件。 换言之、如果输入电压低于绝对最大规格、器件将损坏。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道、如果输入电压低于绝对最大规格、OPA4342将会损坏。 但是、如果输入噪声电压不低于绝对最大规格、OPA4234是否会正常工作?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、  

    我建议将最小输入电压保持在数据表中指定的-0.3V 以上。  

    您在数据表中引用的段落指出、如果输入电压低于建议的最小输入电压(-0.3V)、但仍高于绝对最大值((V-)-0.5V)。
    需要在设计中添加肖特基二极管(以及用于限制电流的电阻器)、如图4所示。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina - San、

    感谢您的支持。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将再次与您联系。

    此致、
    加藤