This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:有关输入基准电压升高时输出引脚上的电压尖峰的问题

Guru**** 2820015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TLV9022-Q1, LM393LV, TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949723/lm339-question-about-voltage-spike-on-output-pin-when-input-reference-voltage-raising-up

器件型号:LM339
主题中讨论的其他器件: TLV9022-Q1LM393LVTLV7021

您好、专家、

很抱歉打扰了您、我使用 LM339来检测电路的电压、如下所示、

我发现输出引脚上存在电压尖峰、如下面的波形所示。 您能否解释一下输出引脚上为什么会出现尖峰以及如何解决此问题?  

谢谢

4月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    已上传缺失的图片、如下所示。

    谢谢

    4月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    在加电期间(3V3_SB 从0V 上升到3.3V)、短暂的时间内、LM339的电源电压低于正常运行所需的最小电源电压。 在此时间间隔内、无法预测 LM339的输出电压。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    正如 Kai 提到的、在上电时发生了很多事情。

    显示两个输入、输出和电源的示波器照片将有助于澄清问题。 以及放大"毛刺脉冲"以查看形状和时序。

    需要使用电源斜升速率和其他输入(COMP_VIN_2p5)行为来找出根本原因。

    如果这只是一个定序问题、请尝试移除 COMP_VREF 线路上的三个0.1uF 电容器、因为这些电容器在上升时会给基准电压增加一点滞后。

    我们有一些具有内部上电复位功能的比较器、可帮助解决这些启动干扰、例如 TLV7021系列、TLV9022-Q1和 LM393LV。 这些要求电源电压与最小电源电压交叉以及从那时起大约20-30us 的延迟、以防止出现毛刺脉冲。 不幸的是、我们目前没有四通道中的任何一个、只有双通道和单通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4月

    我们尚未在该线程上看到任何其他输入、因此它将被关闭。  如果您需要进一步的帮助、请回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘