This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA355:数据表布局示例中的同相输入50欧姆端接

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952228/opa355-non-inverting-input-50ohm-termination-on-data-sheet-layout-example

器件型号:OPA355

您好!

现在、我考虑使用 OPA355的同相放大器电路(增益2)。
OPA355 数据表的图40中显示了布局示例。
图40中建议使用"端接50欧姆的同相输入"。


我想确认这项50欧姆终止建议的意义。

我想知道是否需要在同相放大器电路的+输入端添加一个50欧姆的终端电阻器。
此外、在该同相放大器附近的信号源处放置另一个运算放大器电路。

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨间网状网络

    50欧姆端接主要用于通过50欧姆电缆从50欧姆信号发生器进行特征评定-您需要根据特定要求调整您的设计。 如果您必须将信号移动更远的距离、匹配的终端可提供最佳的信号保真度;如果不需要、通常不需要、这取决于信号来自何处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Michael

    感谢你的答复。

    我认为如果 OPA355有任何特殊条件、我需要小心谨慎、所以我确认了这一点。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络