This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944006/tlv9064-tlv9064

器件型号:TLV9064

您好!

我对共模电压及其误差有几个问题。

一般而言、为了在放大器输出中接收最小的共模误差、我想知道最佳共模电压是多少。

理论上、共模电压应该为零、但参考什么电压? 放大器的电源电压是否会影响共模电压的基准电压?

例如、请参阅下图。

此外、如果我们观察放大器的内部结构(轨到轨)、它由一个 N 通道输入差分对和一个 P 通道差分对并联组成。 数据表说明了每个器件(N 和 P)处于活动状态的不同区域。

 

所以-

  • V_offset 是否由这些区域之间的共模误差变化引起?
  • 我们如何在每个区域计算它?
  • 这些区域之间的共模基准是否也发生变化?

此外、在数据表中、您附加了下图、其中包括几行。 线路之间的区别是什么?当电源电压从-2.75v-2.75v 更改为0-5V 时、这些线路是否会发生变化?

谢谢、

Noaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noaz、

    失调电压中的漂移点随 V+电压的变化而变化。 换言之、Vos 中的移位点相对于 V+是固定的。 因此、对于最平坦(最佳 CMRR)、将 VCM 保持在[V+]- 1.75V 以下。  每行/每种颜色都是不同的器件示例。 至少测试了9个样本;使用9个样本制作图表。