This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:工作温度为-55C

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/952391/opa2210-operating-at--55c

器件型号:OPA2210

大家好、

你好。

我们的客户对该部件的建议运行条件感到困惑。 请参见下图。 它表示工作温度为-55°C 至150°C。 但是、该器件仅在-40°C 至125°C 的温度范围内工作。  

他希望 了解哪些参数通常在-40C 和-55C 之间超出规格、如果您有任何数据可以分享给客户?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于 TA =–40°C 至125°C、"指定的"OPA2210参数将处于其指定的限值内 但是、一旦温度降至 –40°C 以下并继续上升至 -55°C、或者超过125°C 并继续上升至 150°C、这些参数可能会超过 TA =–40°C 至125°C 的限制。 TI 不对参数值可能达到的值做任何保证、而 是保证器件保持运行和正常工作。 通常、指定为在更宽的温度范围内工作的参数并不只是悬崖峭壁。 当它们进入 工作温度范围时、它们倾向于继续沿其所处的方向移动。

    由于产品特性数据被视为公司专有信息 、TI 通常不会发布该数据。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程