Other Parts Discussed in Thread: OPA2210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2210 大家好、
你好。
我们的客户对该部件的建议运行条件感到困惑。 请参见下图。 它表示工作温度为-55°C 至150°C。 但是、该器件仅在-40°C 至125°C 的温度范围内工作。
他希望 了解哪些参数通常在-40C 和-55C 之间超出规格、如果您有任何数据可以分享给客户?
提前感谢!
艺术