This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3474A:ESD 额定值

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903331/tl3474a-esd-rating

器件型号:TL3474A

大家好、

你好。

 TL3474AIPWR 的 ESD 等级是多少?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    数据表中未包含 ESD 额定值。

    我确实找到了通过高达300V mm、2kV CDM 和2kV HBM 测试的 ESD 测试数据