This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302-Q1:什么是 VS 引脚电源电流消耗

Guru**** 2946380 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951789/ina302-q1-what-is-vs-pin-supply-current-consumption

器件型号:INA302-Q1

您好、先生、

请问 INA302-Q1的电源电流消耗是多少? 我的客户希望检查他们的电源设计。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    数据表第6页给出了 INA302-Q1的静态电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    据我了解、您提供的规格是器件不工作的静态电流。

    如果器件正在运行、VS 引脚电流消耗应大于850uA?

    如果正确、您能为我提供规格吗? 我认为粗略的数字是可以的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    器件的静态电流只是器件在通电状态下运行所需的电流。 正确的做法是不考虑偏置电流。 考虑这一点的一种方法是当 VSENSE = 0时、它是运行器件所需的电流。 但是、还有一组次级偏置电流 IB+和 IB-、它们将流入器件的输入端子:

    电流分流放大器、当 Vcm 超过 Vs 时、通过汲取额外的偏置电流来通过器件的输入为自己供电(请注意上图中的5V 转换)。 即使 VSENSE = 0、也会出现这些电流。 它们会因温度而进一步恶化(请参阅数据表的图19)、

    此外、当测量 VSENSE > 0时、还会有额外的电流流入器件输入端子、如数据表的图49所示。 然而、大部分电流被汲取来为输出节点提供输出电流。 与上述组件相比、功率损耗相对较小。  

    因此,为了更好地进行功率分析,您的客户可以计算 (Vs*IQ)+(VCM*2*IB),其中第二项将根据其工作的共模来计算上面图17中的偏置电流。