This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:使用来自具有公共接地的单个 DAC 的两个 xtr117

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, INA149, OPA333, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943563/xtr117-using-two-xtr117-from-a-single-dac-with-common-ground

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: INA149OPA333XTR111

您好、支持团队

我有一位客户正在设计一个使用两个 xtr117从通用 DAC 驱动的电路。 更糟糕的是、DAC 上的接地以 VLoop 接地为基准。 都很糟糕、但我认为我可能有一个解决方案。 我能否使用单独由每个 XTR 供电的高共模差分放大器从以接地为基准的 DAC 输出转换为 XTR 输入? 类似于 ina149。 使用 r2ri/o 放大器进行设计。  

有什么想法吗?

此致 Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以使用 ISO7310隔离每个 XTR117的输入。 有关  更多详细信息、请参阅此博客文章。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    这不是我要求的。 我有一个具有内部双 DAC 的单个微控制器。 每个 DAC 通道驱动一个 XTR117。 VLOOP 也随 XTR 提供给装置以供电。  我知道我需要在驱动器和 XTR 之间进行分离。 我的问题是、我可以在 DAC 输出和 XTR 输入之间使用高共模电压放大器(INA149)吗? 该 PCB 对于 ISO 放大器而言太小。 请注意、INA149由 xtr117供电。 此外、我需要在 XTR 输入端连接一个电阻器。

    谢谢

    Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您的原理图未通过。 是否可以使用"插入媒体"按钮重新发布。  

    如何为微控制器供电? 我不相信您的建议会起作用、因为使用多环路供电的 XTR 器件需要电隔离。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我理解您现在要做的事情、它看起来是一个可行的解决方案。 然而、当由 XTR117的5V 稳压器供电时、INA149的共模变为+25V 和-20V。 您必须确保 IRET 上的电势差始终相对于微控制器 GND 在+25V 和-20V 范围内。 此外、 当由单极+5V 供电时、INA149输出摆幅将被限制在1.5和3.5V、因此只有1.5V 至3.5V 范围内的 DAC 电压将处于 INA149的线性范围内。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katlynne

    同意使用 INA149、该器件更多的是架构/概念、它将使用分立式放大器、可能是 OPA333/379tlv333、实现高 cm 的放大器。 如果我们有一个较新版本的 ina149、它在3V w RRO 下运行、那就更好了

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在继续此设计过程中、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    另一条评论。 如果微控制器以 Vloop 接地为基准、则可以使用3线变送器、例如 XTR111。 您是否考虑过这一点? 如果您能够做到这一点、那么您就不会遇到隔离问题。  

    最棒的

    Katlynne Jones