This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:数据表中的输出摆幅至轨规格

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM2904-Q1, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951984/lm2904b-q1-output-swing-to-rail-spec-in-datasheet

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904-Q1LM2904

大家好、

我们正在推广 LM2904B-Q1、有关 LM2904B-Q1电源轨输出摆幅规格的一些问题需要咨询。

在数据表中、LM2904B-Q1输出摆幅规格如下所示。 对于 Vs=5V、Iout=1mA、TA=25C 应用、最大输出电压(5V-1.4V)=3.6V 典型值吗?

此外、在数据表图11中、相对于温度、摆幅至轨电压的变化不会太大、例如(5V-1.5V)=3.5V 典型值。

2.对于以下 LM2904-Q1规格、 对于 Vs=5V、RL=10k、TA=25C 应用、最大输出电压(5V-1.5V)=3.5V 典型值吗?

考虑到-40C-125C 的范围、最大输出电压应为(5V-3V)=2V (典型值)?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    1、是的、 在输出为1mA 的5V 电源上、输出摆幅至正电源轨的典型性能为3.6V。

    不是、这不是典型规格。 这是一个最坏情况规格、这就是它位于"min"列下的原因。

    过热规格适用于最大电源电压。 列出的规格是针对电源轨的电压而不是最大输出电压。 例如、对于26V 的电源电压、RL 大于10kohm 时的典型输出电压摆幅为24V (26V - 2V)。 有关 LM2904的更多指导、我建议阅读《LM324/LM358器件应用设计指南》。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复。 对于 LM2894B-Q1、我们可以实现的最大输出的最坏情况是什么?

    客户应用:V+=5V、V-=0V、 Iout=1mA、TA=-40~125C。 下图中的3.4V 是否适用于所有芯片? 客户的设计目标是在所有条件下均为3.5V、需要与您确认。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    LM2908B-Q1在整个温度范围内没有输出摆幅至正电源轨的最小/最大规格。 因此、没有最坏情况规格。

    1mA 输出的最大规格为 LM2904B-Q1正电源轨1.48V 或5V 电源时3.52V。 但是、这仅在25°C 时、不会过热。 我们不会在整个温度范围内提供此情况的最坏情况编号、因为数据表中没有相关规格。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    对于图11中的-40C/25C/125C 曲线、Vout 的最坏情况为3.4V @-40C、5V 与1mA。 我们可以将其作为输出电压功能吗?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    该图不是最坏情况下的性能、这是典型性能。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    那么、我们如何告诉客户他们在设计中可以实现的最大输出电压是多少?

    以下是 LM2904-Q1规格、我们能否将低于5V-3V=2V 的数据视为最坏情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    在5V 电源下、无法在整个温度范围内提供最大输出电压、因为数据表中没有针对该精确条件的最小/最大规格。 我建议使用"LM324/LM358器件应用设计指南"、数据表中提供的25C 时的最小/最大规格以及输出电流与输出电压之间的关系曲线作为指导。

    谢谢、

    Tim Claycomb