This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2673:交流线路上的电容耦合

Guru**** 2384980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/942809/opa2673-capacitive-coupling-on-to-ac-lines

器件型号:OPA2673

所有、

我已经看过 SBOA120、想知道是否有一个使用电容耦合的类似应用手册;我正在将低数据速率信号耦合到 PLC 的交流线路上

谢谢、

此致、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您能澄清一下吗? 您提到的应用手册在电路的输入和输出端都包含交流耦合电容器(请参阅图9)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    是的、输入/输出端有电容器、但交流线路的耦合是电感的、因此我假设 如果交流线路的耦合是电容的、可能不是电容的、则会对电路进行一些修改。

    还想知道之前是否尝试过电容耦合。

    谢谢、

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    变压器对于电源电压耦合非常重要。 不应省略:

    e2e.ti.com/.../sboa130a.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    虽然变压器对于电源电压耦合(120/220VAC)至关重要、但低压交流电又如何? (~24VAC)

    或者更广泛地说:是否有方法在避免使用变压器的同时实现信号耦合? (因此、电容耦合问题)

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    在您在此处描述的用例中、该设计不会对电路进行太多修改。 这里的主要问题是确保您具有适当的滤波、以便交流电压不会达到放大器的输出。  

    最棒的

    Hasan Babiker