主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们目前正在开发3桥臂电网逆变器。 在测试期间、出现了一个问题、我们可能需要一些支持。
该逆变器以70kHz 的频率运行、并通过 Delfino TMS320F28377S 进行控制。
对于电流感应、我们使用分流器和 AMC1302。 此处指定了输入和输出之间的延迟约为1至3us。 通过观察相 位响应、我们在70kHz 时得到了-45°相移。 这会导致测量电流出现不可忽略的误差。 我们的标称电流约为10A RMS、纹波约为2A
电流测量中的误差最高可达1A、这会导致其他问题。 误差也取决于占空比。
我们已经尝试对软件中的错误进行补偿、但由于这个大错误、 无法令人满意地完成此工作。
以下是数据表中有关延迟的一些详细信息、下面 我已尝试将问题可视化。
在软件中是否有好的方法来补偿误差?
我们是否需要考虑另一个具有更大带宽的敏感 IC?
我们期待收到反馈。 非常感谢您的参与。
此致、
Simon