This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111与 Howland CP -频率响应

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943130/xtr111-xtr111-vs-howland-cp---frequency-response

器件型号:XTR111

尊敬的 TI 大师:

我正在寻找能够提供0至28mA 输出电流的电压-电流转换器。

在之前的一篇文章中、回答了以下问题:

XTR111呢?
它可通过外部 MOSFET 支持高达36mA 的电流。

或者、您也可以考虑使用运算放大器的 Howland 电流泵电路、请参阅以下应用手册。
http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
如果您对该电路感兴趣、我建议 您使用 INA592OPA192

谢谢、此致、
Iwata Etsunji

对于高达40kHz 的频率、具有外部 MOSFET 的 XTR111是否具有良好的响应、或者对于该频率、我是否应遵循 Howland 电流泵建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    XTR11只有0-25mA 的额定电流输出。 降额性能高达36mA。 XTR11数据表的第8页显示、在0-36mA 范围内使用时、器件的线性度较低。 这可能对您很重要、也可能不重要。 如数据表第6页的图3所示、XTR111的带宽将支持40kHz。 但是、如图6所示、在10kHz 之后会引入一些噪声尖峰。 您可以在输出端添加低通滤波、以降低引入的噪声的影响。

     

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    我订购了 XTR111EVM 以便使用方波输入进行一些测试、我看到在10kHz 时、电压输出如下图所示。 蓝色线是输入、黄色线是输出电压引脚。

    为了在更高的频率下获得更好的响应、我是否缺少了一些东西?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    XTR111EVM 主要针对直流精度进行了优化。 EVM 上的配置可滤除纹波噪声、但不是高压摆率和高频应用的最佳配置。 在 EVM 上、有一个10nF 负载会减慢转换响应、二极管 D1和 D3可能会增加一些寄生电容、也可能会减慢转换响应、然后 EVM 上 Q3的栅极电容典型值为328pF、最大值为410pF。

    XTR111数据表的图31和32显示、栅极电容为130pF 时、压摆响应约为10us。 栅极电容的这种差异确实说明了 EVM 上的压摆响应较慢(大约高3倍)的原因。 如果您的目标是将此器件与40kHz 信号配合使用、则数据表中显示的理想10us 压摆响应可能仍然太慢。

    最棒的

    Katlynne Jones