This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:原理图审阅是否可用于'电压控制电流源#39;配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902731/lmh6611-schematic-review-if-acceptable-for-voltage-controlled-current-source-configuration

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: THS4303

 您好!   

 我的一位客户计划使用运算放大器配置"电压控制电流源"。   这里有两 个 LMH6611和 THS4303器件供他使用。  您是否会审查它是否可接受、并在需要时添加您的反馈?   

 随附竞争对手(LT1190/1194) 和 TI 建议的示例、  

 -+/-2.5V  电源 和 来自外部 DAC 的输入信号。   输入频率范围为 20kHz ~ 100kHz 工作频率。  

 - 大约100mA 的电流源将加载外部传动器。   

e2e.ti.com/.../Voltage-controlled-current-source_2800_LMH6611_5F00_THS4303_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    必须运行相位稳定性分析。 负载到底是什么? 负载是否包含电感元件和电容元件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    用于替换 LT1194的放大器需要是差分放大器。 LMH6611和 THS4303的带宽也比此应用真正需要的带宽大得多。 我们将转向精度、看看是否有更适合您的设计的器件。  

    最棒的

    Hasan Babiker