This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333A-EP:CA3420替代产品

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196, OPA170, OPA317, OPA313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902796/opa2333a-ep-ca3420-replacement

器件型号:OPA2333A-EP
主题中讨论的其他器件:OPA196、 OPA170、 OPA317、 OPA313

您好!

我们正在寻找过时的 CA3420芯片(无封装)的替代产品。  

重要特性包括2V 输入、低功耗、低输入电流、轨到轨运行。 如果可能、尺寸不应超过 CA3420。

你能推荐什么吗?

此致、

Ambroisee2e.ti.com/.../ca3420-dfata-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambroise。

    最接近 CA3420的是采用最小+/-2.25V 电源的 OPA196或采用最小+/-1.35V 电源的 OPA170。  但是、如果您必须使用+/-1V 电源运行、则可以考虑使用 OPA317或 OPA313。