This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:THS4031的 PSPICE 模型问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4031, OPA355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943227/ths4031-issue-of-pspice-model-for-ths4031

器件型号:THS4031
主题中讨论的其他器件: OPA355

您好!

我从 TI 网站下载 THS4031的 PSPICE 模型(sloj005a.zip)。 (www.ti.com/.../sloj005)

我将这些 PSPICE 模型文件(ths4031.lib 和 ths4031.olb)移植到 OrCAD PSPICE 仿真器。

但是、THS4031 PSPICE 模型不适用于 OrCAD PSPICE 仿真。

我想确认 s4031.lib 的内容是正常的。

请注意 、采用相同方法导入的 OPA355 PSPICE 模型文件(sbom875.zip)通常用于 OrCAD PSPICE 仿真、
因此、我认为这不是 OrCAD PSPICE 仿真器的导入问题。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、

    我将 TI 网站中的 THS4031库文件与 TI 的 PSPICE 中包含的文件进行了比较、发现它们是相同的。  这表明库文件的内容可能是完整/正确的。  您能否详细说明您尝试使用 THS4031模型的电路配置?  

    此外、我想通过 OrCAD PSPICE 中的"Place Part">"Add Library"方法再次检查您是否正确导入了 ths4031.olb 文件。  我知道您提到过您的方法适用于 OPA355、我在此确认您的方法。

    简而言之、如果您能清楚地了解如何使用/测试 THS4031模型、我就能更好地理解为什么它不能按预期工作。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢你的答复。
    今天、我尝试将 THS4031.lib 和 THS4031.olb 文件重新导入到 OrCAD PSPICE 库文件夹中。
    我执行了仿真配置文件设置来添加 THS4031.lib 文件、并执行设计文件设置来添加 THS4031.olb 文件。
    因此、TH4031电路仿真工作正常。
    我认为昨天的导入过程有问题。
    我很抱歉。

    仿真电路 与 应用报告(SBAA135A)中的图6相同。
    电路仿真的结果表明、THS4031模型根据 DAC 的输出电流输出适当的信号。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、

    我很高兴您能让 THS4031文件正常工作。  感谢您为您的电路提供一些背景信息、我很高兴看到您不再对 SPICE 模型有任何疑问。

    祝您设计顺利。

    此致、

    Alec Saebeler