This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:数据表说明

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902889/amc1200-data-sheet-clarification

器件型号:AMC1200

从我的角度来看、上述 AMC1200B 的数据表中存在误解。

- Vcm =-160mV、关于 Vdd1
- Vinp =+-320mV、但实际测量范围为+-250mV

现在是否:

-最大+-160mV 将用作高导通电阻测量输入?

此外、在数据表中、VINN 直接接地、因此 V-COM 的负输入应为-160mV?

请您澄清一下吗?

此致、
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bernd。

    +/-250mV 是在输出上产生线性响应的差分输入电压范围。 从+/-250mV 到+/-320mV、该器件将继续产生取决于输入电压的输出电压、但性能不在数据表的规格范围内。 超过+/-320mV 时、输出被削波。  

    VCM 是共模输入电压、即(VINP + VINN)/2。 这是相对于 GND1的。

    因此、共模输入电压范围为-0.16V 至 VDD1 w.r.t GND1。 如果 VINN = GND 且 VINP =-320mV、(-320mV + 0V)/2 =-160mV = 0.16V。  

    通常、如您所示、VINN 连接到 GND、VINP 在 VINN 周围摆动+/-250mV。