This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948203/amc3301-amc3301

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好!

我们将最终确定原理图、因此需要使用 AMC3301进行线对线电压检测和相电流检测、并使用 AMC1311进行直流电压检测。 请查找随附的原理图捕捉图。 请告诉我是否要添加其他内容、如保护电路等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    很高兴看到您的完整原理图和此项目取得的进展!  

    1.您是否计划对该设计进行 EMI 测试? 否则、可以拆下 MCF 部件。 如果是、我可能会为您提供不同的建议、具体取决于您测试的级别。 如果是、请提供输入电阻分压器结构在布局中的时长。   

    否则、情况看起来很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看原理图(如果可以使用或添加任何其他内容)。 我们在输入侧添加了二极管、因此请提供您对该二极管的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smiththa、

    如前所述、可以根据您的 EMI 测试计划移除/更换 MCF 组件。  

    在我看来、这些二极管可以防止电压摆动到低于 HGND、这意味着您将失去一半的动态输入范围。 这是故意的吗?  

    我也不会通过二极管将 HGND 连接到 VINN、我更希望看到更直接的连接或我们在上一个线程中讨论的中心抽头连接、以确保不超出输入共模范围。