This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:测量交流电压的直流偏移

Guru**** 2862750 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902861/tl074-measure-dc-offset-of-ac-voltage

器件型号:TL074

您好!

我的客户使用以下电路来测量220VRMS 交流电压的直流偏移。

OPA 为 TL074、由±12V 电源供电、GND 以直流总线的 GND 为基准。 当直流失调电压为0.1V 时、引脚14上的电压为10.83V、几乎与+12V 电源轨相同(考虑到净空输出电压最大值应低于 V+)。

为什么会发生这种情况? 共模输入电压是否超出推荐条件且 TL074已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    为了简化操作、我假设 BUS+是一个不错的舍入数、400V。 因此共模电压将为200V。 要测量的信号为0.1V。 信噪比(在本例中为共模)为0.1V/200V = 0.05%。  我希望您的电阻器匹配不会达到0.01%或更低。 因此,我相信这个制度是注定要失败的。 应改用隔离式放大器。   

    如果您仍想调试该电路、 然后测量 相对于运算放大器接地端的"INV.DCV+"和"INV.DCV-"。 然后对照引脚14输出验证该值。