This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA521:启用/禁用时序

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902529/opa521-enable-disable-timing

器件型号:OPA521

您好!

根据数据表、OPA521的启用和禁用时间分别为3毫秒和2毫秒。 这对于我的应用来说太慢了。

但是、通过在 EVM 上进行测量、导通时的值约为31微秒、关断时的值约为5us。 这些时间是合理的... 但我可以依赖它们吗? 数据表是否错误、或者在某些情况下数据表速度会降低100倍?!

此致、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题:

    但是、通过在 EVM 上进行测量、 导通时的值约为31微秒、关断时的值约为5us。 这些时间是合理的... 但我可以依赖它们吗? 数据表是否错误、或者在某些情况下数据表速度会降低100倍?!

    数据表中的 OPA521 EN/SD 时序引脚有拼写错误。 这两个单元的时间应以微秒为单位。 我们访问了器件中的示波器截图、计时单元以 uec 为单位进行记录。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    嗯、很好的一点是、它们不是以毫秒为单位。 但它们仍然与我的测量值不匹配(3us 数据表与31us 测量值)。 我意识到它们只是典型值、但慢10倍的因素似乎太大了。

    此致、David