This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA215:INA215AIDCKR 和 INA215CIDCKR 之间有何差异?

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951753/ina215-what-is-the-difference-between-ina215aidckr-and-ina215cidckr

器件型号:INA215

大家好、

我的客户有一个问题作为上述主题。

INA215AIDCKR 和 INA215CIDCKR 之间有何差异

INA215CIDCKR 比 INA215AIDCKR 略贵

可以使用 INA215AIDCKR 吗? 他们对价格非常敏感。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    参考标识符中的此字母表示这是器件的哪个版本。 有三个版本(A、B 和 C)、它们在功能上是等效的、但在一些不同的规格上略有不同、因此我要提醒您确保您的客户能够忍受这些差异。 例如、对不同版本的 ESD 参数进行了测试:

    共模电压规格、增益误差和一些附加参数也存在一些差异、因此我将与客户一起查看数据表、以确保他们选择正确的器件。 有关 A 版的最重要规格是其 ESD 单元如上所示更加敏感、因此请确保客户了解这一点。 如果他们希望在系统中看到较大的瞬态、则 B 或 C 版本可能更适合以下情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢你的答复。 我将向客户解释。 谢谢。

    此致、

    Chase