This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:输入阻抗

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/951846/lm311-input-impedance

器件型号:LM311

大家好、

客户想知道什么是反相节点共模阻抗?

无法在数据表中找到此信息、thx!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    对于直流信号、输入电阻可近似为 VCM/IB。 请注意、3pF 输入电容与该直流电阻并联。 因此、随着输入信号的频率增加、电容(Xc)的电抗决定了在输入端看到的电阻。

    简而言之、低频意味着输入电阻约为 VCM/IB。 随着频率的增加、输入阻抗由3pF 输入电容决定。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Joe