This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:INAMP 输出保持高至轨电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943550/ina326-inamp-output-sticks-high-to-rail-voltage

器件型号:INA326

我有以下不带 R20的电路、10K 电阻接地。  有时、电源上的输出会粘在5V 电源轨上。  我以前从未遇到过这个问题、但以更高的增益使用这个电路。  增益设置为11.1X。

输入来自霍尔传感器、但代入10K 电阻电位计会产生相同的问题。  有人能帮助我了解这种情况的发生原因、以及我可以做些什么来解决它吗?

提前感谢。